Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Vidste du...

At specialdesignede forbrugsvarer forbedrer dit batteris ydeevne

Cordless Inserts

Om du skærer metal, borer træ eller hammerborer så kan batteriværktøjets optimerede indstik virkelig gøre forskellen – de vil forbedre dit trådløse systems batteris ydedygtighed og højne din produktivitet. Det betyder mere tid til at nyde de varme og lyse sommeraftner!   

Men, hvordan kan vi bevise, at de batteriværktøjernes optimerede indstik forbedrer batteriydedygtigheden? Her sammenligner vi dem med konventionelle indstik – vores egne konventionelle indstik vel at mærke – for at vise, hvordan få nøgleændringer gør dem mere brugbare for batteriværktøj. Vi mener, at det er en fair kamp.   

Så lad os afveje fakta og tallene for at se, om du virkelig kan arbejde mere og oplade mindre med batteriplatformen, startende med hammerboring.  

HAMMERBORING

TE-CX drill bit

 


Fakta: Vidste du at TE-CX borret har et nyt solidt hoved lavet af karbidstål, der gør, at boret bliver mindre slidt og flere huller med den præcision, der behøves for at ligge anker? Helt præcist op til 320!  

Tallene: På samme tid det tog det konventionelle bor at bore 49 huller, borede det batteridrevende værktøj 64 huller

Dommen: op til 30 % mere arbejde klaret per opladning. 

 

SKÆRING

X-cut

Fakta: Vidste du at X-Cut kan skære dobbelt så mange gange, som vores nærmeste konkurrenters rustfristål blade? X-cut kan lave kolde og rene skæringer hvilket betyder, at der ikke er brug for hverken varmt arbejdes tilladelser eller slibning og filning, da spidsen er lavet af tungsten, der består af dedikeret karbidstål, der er godt for rustfristål værktøj og som har en længere levetid.  

Tallene: Det konventionelle indstik klarer 32 metal skæringer, hvorimod den trådløse version formåede at lave 63 skæringer på den samme tid! 

Dommen: Op til 100% mere arbejde klaret per opladning 

Auger Bit

Fakta: Vidste du at WDB-A Auger boret har en krom belægning der hjælper med at reducere friktionen mellem boret og materiel, forøger hastigheden og komforten for brugeren?

Tallene: Det batteridrevende værktøj borede 34 huller sammenlignet med kun 19 huller af det konventionelle indstik på den samme tid. 

Dommen: Op til 80% mere arbejde klaret per opladning. 

Nu er det din tur. Hvad er forskellen mellem det batteridrevende værtøj og det konventionelle indstik skæring med SCB WU Cirkulære Savblad for træ? Hvis det kræver for meget af din hjerne, så se videoen og få svaret…. 

alt text
Konventionel VS Batteri

Grunden til forskellen er, at batteriplatformsversion har højere dynamisk stabilitet på grund af en smart energibesparende damp mekanisme – Interessant ikke? Alt I alt har vi nok evidens for at sige at batteriplatformens optimeret indstik forhøjer batteriet rækkevidde – batteriplatformen vinder denne kamp.

Læs mere

Elsker du inserts? Så tjek vores smugkig i videoen nedenfor, hvor Stephen Parrish taler os igennem stiksavs bladene – Hvad lagde du ellers mærke til? 

Del

Kontakt os
Kontakt os