Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Hilti Life Hacks

Værktøjskassebord eller savklingeur – lad kreativiteten flyde frit

Værktøjskassebord

Nu er det igen den tid på året, hvor butikkerne vrimler med paniske julehandlende, der forsøger at finde den perfekte gave. Men tænk, hvis man kunne slippe for at gå ud i kulden og i stedet sidde og hygge sig med at lave sine egne kreative julegaver derhjemme? Eller måske noget spændende til hjemmet? Har du nogle gamle værktøjskasser liggende? Eller måske noget værktøjstilbehør, du ikke har brug for længere? Lad os se, hvad vi kan finde på… 

 

Du skal bruge: 

-          En gammel værktøjskasse 

-          U-formede bordben (størrelse efter eget valg)

 -         Bolte, spændeskiver og møtrikker 

-          Brugt værktøjstilbehør 

-          Urvisere

Værktøjskassebord

Det kan bruges som en gave eller et frisk pust i dit eget hjem. Hvorfor ikke bruge en gammel værktøjskasse til at lave et sofabord eller et pyntebord? Du kan endda opbevare magasiner eller diverse småting i selve værktøjskassen! 

 

Se idéen blive til virkelighed i denne video, som viser de enkle trin…

1) Brug bordbenene som skabelon for, hvor der skal forbores huller til montering 

2) Bor forsigtigt hullerne med din SF 6-A22 og et HSS-bor 

3) Sæt bordbenene fast med passende bolte, spændeskiver og møtrikker, og spænd dem indefra 

4) Vend bordet om, og nyd en kop friskbrygget te, kaffe eller suppe

Vægur af brugt værktøjstilbehør

Alle elsker at have et sjovt ur i køkkenet, og her får du en fremragende måde på, hvordan du kan bruge dit brugte værktøjstilbehør, som du ikke længere har brug for. 

Følg disse enkle trin for at lave et flot vægur:

1) Fastgør en klinge i en skruestik, og tjek at tekst og andre markeringer sidder hhv. lodret og vandret. 

2) Montér urværket gennem borehullet i klingen. Afhængigt af borehullets størrelse vil du eventuelt være nød til at støtte urværket med en spændeskive. 

3) Spænd urværket i henhold til producentens monteringsanvisning, og fastgør urviserne. 

4) Hæng uret op på væggen.

Nu har du set nogle af vores idéer, men vi vil også meget gerne se dine. Du kan tagge os i dine indlæg eller bruge hashtagget #HiltiLifeHacks. Se vores giveaway på de sociale medier...

Del

Kontakt os
Kontakt os