Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

SkillBuilder gennemgår SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskinen

Part 2: Roger gennemgår SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskinen. Find ud af hvad han har at sige samt hvad der er nyt ved SF 6H-A22

Roger tries out the all-rounder that’s said to be ready for anything; SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaskine.

Hvad er det nye ved SF 6H-A22?

Med den nye SF 6H-A22 batterislagbore-/skruemaksine, kan du hurtigt afslutte dine applications komfortabelt og med fuld sikkerhed. 

Den nyeste addition to Hilti’s 22 V batteriplatform kombinerer en kraftig og gearing med virksomhedens nyeste teknologi.

Den elektronisk kobling leverer den kraftfulde ydeevne, som du ønsker, mens den aktiv momentkontrol (ATC) sikrer den sikkerhed, som du har brug for.

Del

Vores Kundeservice og Hilti Stores holder lukket 21. og 22. maj Læs mere her

Kontakt os
Kontakt os