2) Holde eller arbejde med maskiner der vibrerer
Hvis du arbejder i byggebranchen, ved du, at man nogle gange er nødt til at bruge vibrerende maskiner, for eksempel mejselhammer, rystepudser, vinkelsliber og slagboremaskine. Det er dog vigtigt at udføre tiltag, som kan forhindre for store vibrationsbelastninger eller mindske aktuelle symptomer. For eksempel bør alle arbejdsgivere og medarbejdere tjekke værktøjet før brug for at sikre, at det er korrekt vedligeholdt og i fungerende stand, så man undgår øget vibration på grund af fejl eller slitage. En anden mulighed er at anvende værktøj med aktiv vibrationsreducering (AVR) såsom vores mejselhammer TE 3000-AVR.
Hiltis AVR-teknologi består af flere fjedre og tapper, som effektivt kobler håndtagene i siden fra værktøjets aktive del. Vibrationerne i hammerens længderetning mindskes af en dæmpningsmekanisme, og vibrationerne reduceres yderligere af kontravægte. Det resulterer i en maskine, som føles lettere end den burde i forhold til den kraft, den leverer, og som har en triaksial vibrationsværdi, som gør, at Hilti med rette kan hævde, at de kan øge produktiviteten takket være klassens bedste eksekveringstid.