3. Effektivitet
Effektivitet er også en væsentlig faktor, der ikke afspejles i værktøjets anskaffelsesomkostninger. Som ovenfor nævnt har værktøj, der er beregnet til en bestemt opgave, særlige sikkerhedsfunktioner, der skal garantere sikker brug af værktøjet i længere tid. For effektiviteten betyder det, at et optimeret værktøj kan bruges i længere tid end et billigere alternativ. Når man sikrer, at medarbejderne udstyres med det rigtige værktøj til opgaven, bliver de mere produktive, nedetiden nedbringes, og der bliver færre forsinkelser. Ud over at øge effektiviteten på byggepladsen bliver selve værktøjsparken også mere effektiv, når der bruges værktøj af højere kvalitet. Dette skyldes, at der ikke skal anskaffes så mange eksemplarer af det enkelte værktøj, når det ikke skal repareres så ofte, og i sidste ende bruges der også mindre lagerplads og arbejde i forbindelse med vedligeholdelse.
En mere effektiv værktøjspark nedbringer de samlede omkostninger med betydelige besparelser på skjulte omkostninger som f.eks. vedligeholdelse, administration, leje af erstatningsværktøj og produktivitetstab på grund af værktøj, der hurtigt mister effektivitet eller overhales af mere moderne teknologi. Der er betydelige fordele ved at have værktøj af højere kvalitet i din værktøjspark med optimeret værktøj, der øger pålideligheden, sikkerheden og effektiviteten, samtidig med at de samlede omkostninger nedbringes.