1. Brug værktøj med den nyeste sikkerhedsteknologi, og sørg for at værktøjet er godt vedligeholdt
En af de nemmeste måder at nedbringe antallet af ulykker på byggepladsen er at holde værktøjet i god stand og bruge den nyeste sikkerhedsteknologi. Når man vælger sikkert værktøj (som passer til opgaven) og vedligeholder det godt, er der mindre risiko for skader. Samtidig øges produktiviteten, da medarbejderne ikke behøver at bekymre sig om defekt eller farligt udstyr. HAVS eller hånd-arm-vibrationssyndrom er en udbredt skade i hele branchen. Den opstår, når medarbejdere udsættes for høje vibrationsniveauer, som regel fra kraftfuldt håndværktøj over en længere periode. Umiddelbart skulle man tro, at den bedste måde at undgå HAVS på er at nedbringe vibrationsværdierne, men dette er ikke tilfældet. Når man indregner værktøjets effektivitet, kan en medarbejder udsættes for færre vibrationer ved at bruge et værktøj med en højere vibrationsværdi, fordi opgaven bliver udført langt hurtigere. Det er altså ikke indlysende, hvilket værktøj der er det sikreste. Dette er blot ét eksempel på, hvordan omhyggeligt udvalgt værktøj ikke alene kan nedbringe risikoen for ulykker, men også forbedre produktiviteten.
Men omhyggelig udvælgelse af sikkert værktøj er ikke nok i sig selv. Der skal også stilles høje krav til vedligeholdelsen. Det kan gøres ved at indføre et digitalt system til værktøjsstyring, der holder styr på værktøjet, så certificeringerne altid er opdaterede, og hvor man kan spore både værktøjet og brugeren, hvis der skulle opstå en ulykke. Hvis et værktøj går i stykker, er det en god ide at sørge for, at der er reservedele til rådighed, og at værktøjet repareres hurtigt gennem effektiv fleet management. Det vil øge tilfredsheden blandt medarbejderne, idet de føler sig trygge og værdsatte, og samtidig mindskes risikoen for ulykker betydeligt.