Hvad betyder det for parterne?
Tilsynsførende autoriteter vil i højere grad skulle være klar over betydningen af CE mærkningens betydning for byggevarer – og reelt at det at et produkt er godkendt ikke er nok i sig selv, men snarere hvad dækker den egentlige godkendelse over.
Tilsynsførende autoriteter, rådgivende ingeniører og entreprenører skal følge introduktionen af hENs / EADs og ændringer til bygnings-reglementer og tilhørende dokumenter.
Ansvaret for at sikre at et produkt har de rette karakteristika for en given applikation ligger hos den rådgivende ingeniør, entreprenør og/eller det lokale byggesaglige tilsyn.
Informationen indeholdt i ydeevne-deklarationerne (Decleration of Product performance, DoP) muliggør for alle parter at foretage en lettere og konsistent sammenligning af produkter. Alle producenter skal følge de samme retningslinjer for test af produkter og hvordan de opstiller information om produktet.
Importører og distributører skal dermed også selv sørge for at følge alle gældende regler. Navne og kontaktinformationer på importører og distributører skal fremgå på produktet, produktets forpakning eller medfølgende dokumenter.
Importører og distributører skal dermed gøre følgende:
- Tilbageholde et produkt fra markedet hvis de mener at produktet ikke er i overensstemmelse med ydeevne-deklaration (DoP)
- Udlevere / fremsende al relevant dokumentation når der foretages et salg
- Sikre at produktet fastholder det overensstemmelse med ydeevne-deklarationen (DoP) efter opbevaring og distribution
- Sætte al relevant information omkring et produkt til rådighed når / hvis dette udbedes af en national bygge-inspektions autoritet.
Hvad gør Hilti for at leve op til kravene?
Pr. 1. juli 2013 vil alle Hiltis produkter der er lanceret på det det danske marked og som er dækket af en hEN1 eller ETA3 have en Ydeevne-deklaration (DoP) og være CE mærket. Disse dokumenter fremsendes automatisk til Hiltis kunder hver gang de bestiller produktet, enten til den aktuelle køber, eller en central person udvalgt af virksomheden. Virksomhederne kan også aktivt fravælge fremsendelse af dokumenter, men er oplyst om at de dermed selv så står for at være i besiddelse af rette dokumentation.
Dog, hvis produktet “kun” falder i kategorien EAD2, da er det fortsat en frivillig beslutning hos producenten om de vil forsøge tests for at opnå et ETA3 for det produkt – og dermed er CE-mærkning for dette produkt ikke pr. automatik obligatorisk for dette produkt..
Fokuspunkter:
- Alle Hilti produkter som falder under hEN1 eller som har en ETA3 vil være CE-mærket
- En kopi af Ydeevne-deklarationen (DoP) for ethvert produkt gjort tilgængeligt på det danske marked som er CE-mærket skal leveres til en køber enten i papirform eller i elektronisk format
- En ydeevne-deklaration (DoP) skal gøres tilgængelig i det lokale sprog
- En papir-version af Ydeevne-deklarationen (DoP) skal udleveres til køber når / hvis denne udbeder det.
Hilti er forberedt på ændringerne i lovgivningen
- Alle Hilti produkter der er reguleret af en harmoniseret europæisk standard (hEN1) vil være i overensstemmelse og bære CE-mærkatet ved juli 2013
- Hilti vil fortsætte med at tage en ledende rolle i bygge-industrien ved at teste vores produkter i henhold til tekniske standarder når en EAD2 eksisterer for at opnå den mest udvidede portefølje af produkter med ETA3 i branchen.
- Alle produkter der allerede har en ETA vil få deres ETA3 forlænget og opdateret med Ydeevne-deklarationer i hendhold med CPR af juli. 2013