Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Sådan vedligeholder du dine bor

04-02-2026
Hilti
Læsetid: < 5 minutter
How-To

Enkle og praktiske vedligeholdelsestips, der hjælper dine bor med at holde længere, yde mere effektivt og reducere unødvendige udskiftningsomkostninger på byggepladsen.

Sådan vedligeholder du dine bor
Sådan vedligeholder du dine bor

Sådan vedligeholder du dine bor

Vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan – og derfor deler vi vores bedste tips til brug og vedligeholdelse af bor med dig.

Byggebranchen er under pres, og det er vigtigere end nogensinde at få mest muligt ud af sit værktøj. Når omkostningerne stiger, handler det om at skabe værdi for hver krone – og det begynder med at tage godt vare på sit udstyr.

Hammerbor er et godt eksempel på, hvor stor forskel korrekt vedligeholdelse kan gøre. Slidte eller beskadigede bor – med f.eks. skår eller revner – kan ikke kun forringe kvaliteten af arbejdet, men også udgøre en sikkerhedsrisiko. Med de rette hammerbor, og ved at holde dem i god stand, kan du både forlænge levetiden, undgå unødvendige udskiftninger og arbejde mere effektivt på byggepladsen.

Se udvalg

Her får du 3 tips til at bevare dine bors levetid og holdbarhed.

Rengør dine bor grundigt

1) Rengør dine bor grundigt

Regelmæssig rengøring er en af de mest effektive måder at forlænge levetiden på dine hammerbor og undgå unødvendige udskiftninger.

Efter brug bør du altid fjerne støv og snavs og tørre borene af med en klud eller børste. Hvis der sidder genstridige rester, kan du med fordel bruge en mild rengøringsvæske og give dem en grundigere rengøring.

Uanset hvilken metode du vælger, er det vigtigt, at borene altid er helt tørre bagefter – det hjælper med at beskytte mod rust og korrosion. Enkle, gode vaner som disse forlænger dine bors levetid, minimerer slitage og sparer dig både tid og penge i det lange løb.

Brug de rigtigt bor til jobbet

2) Brug de rigtigt bor til jobbet

Lige så vigtigt som rengøring er det at sikre, at du bruger det rette bor til den konkrete opgave.

Hvert bor er designet til et specifikt materiale, og hvis du bruger det forkert, risikerer du, at det hurtigt bliver sløvt, tager skade eller i værste fald knækker. Der er også risiko for overophedning, hvis du forsøger at bore i materialer, boret ikke er beregnet til.

Ved at vælge det rigtige bor til materialet får du ikke kun et bedre resultat – du forlænger også levetiden på både bor og værktøj og arbejder mere effektivt.

Vælg kvalitetsbor med garanti

3) Vælg kvalitetsbor med garanti

Nogle gange er det uundgåeligt, at et bor knækker – også selvom du har passet godt på dem. Men med Hilti bor behøver en udskiftning ikke nødvendigvis at betyde ekstra omkostninger.

Hilti tilbyder 20 års fabriksgaranti på materiale- eller produktionsfejl samt 2 års garanti mod almindelig slitage på udvalgte bor. Hvis du køber et bor, der er omfattet, kan det blive udskiftet, så længe slidmærket på spiralen stadig er synligt. Du kan finde et eksempel på dette mærke på vores TE-YX (SDS Max) Metrisk Hammerbor.