Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Sikkert arbejde med vinkelslibere

05-02-2026
Hilti
Læsetid: < 5 minutter
Hilti Innovations

Fra skæring til slibning får vinkelslibere arbejdet hurtigt overstået, men ikke uden risiko. Når du kender farerne og de rette sikkerhedsforanstaltninger, kan det gøre hele forskellen på byggepladsen.

Sikkert arbejde med vinkelslibere
Sikkerhed er mere end bare en boks der skal krydses af

Sikkerhed er mere end bare en boks der skal krydses af

Vinkelslibere er blandt de mest anvendte værktøjer på byggepladsen, men hvis de ikke bruges korrekt, kan de udgøre en risiko. For at minimere uheld og skabe en sikker arbejdsplads er det derfor afgørende at vælge de rigige vinkelslibere og anvende værktøjet rigtigt.

Byggepladser er i forvejen risikofyldte miljøer, hvor manglende sikkerhedsforanstaltninger kan føre til alvorlige skader og påvirke produktiviteten negativt.

Læs artiklen for at få indsigt i disse sikkerhedsrisici, og hvordan Hiltis vinkelslibere er udviklet med innovative sikkerhedsfunktioner, designet til at beskytte både dig og dine medarbejdere.

Se vores udvalg af vinkelslibere
Sikkert arbejde med vinkelslibere

Støv

Hvis du arbejder med beton, vil brugen af en vinkelsliber uundgåeligt medføre støvdannelse. Uanset om du skærer, sliber eller affaser kanter, skaber du støv, som kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Mange anser ikke udsættelsen for støv som værende en alvorlig ulykkesrisici, da man først ser konsekvenserne senere. Det kan i værste fald koste liv, hvis man arbejder i byggestøv fra morgen til aften, og alvorlige sygdomme som lungekræft, silikose, astma og andre lungesygdomme kan opstå, selv hvis bare en lille mængde støv når ned i lungerne.

For at imødegå denne udfordring har Hilti udviklet en løsning, der er stort set støvfri. Ved at sætte vores støvskærm på Hilti DGH 130 betonsliber og tilslutte den til en støvsuger kan du automatisk fjerne støvet, efterhånden som det dannes, uden direkte kontakt. Kombineret med vores nye turboskive reducerer den også vibrationer og giver dig derved større kontrol over værktøjet, en ekstra fordel for både sikkerhed og ergonomi.

Sikkert arbejde med vinkelslibere

Tilbageslag

Hvis en vinkelsliber sætter sig fast, kan det være uforudsigeligt og farligt, da den potentielt kan lave tilbageslag i alle retninger og dermed udgøre en fare for brugeren. Hiltis vinkelslibere er designet til at give øget beskyttelse i netop dette scenarie.

Aktiv momentstyring (ATC) stopper øjeblikkeligt skiven fra at dreje ukontrolleret rundt, hvis den sætter sig fast, eller i tilfælde af tilbageslag. ATC fungerer ved en række avancerede sensorer og en motorbremse indbygget i produkter som Hilti AG 6D-22 vinkelsliber for at skabe et mere sikkert værktøj.

Innovativ arbejdskomfort og SensTech

Innovativ arbejdskomfort og SensTech

Sidst men ikke mindst har Hiltis vinkelslibere en række ergonomiske forbedringer, der ikke kun gør dem lettere at bruge end alternativerne, men også bedre for din sikkerhed. Vores vinkelslibere er designet til bedre komfort, ved at være både lettere og slankere, hvilket giver mere præcis kontrol og øger produktivitetet da det gør værktøjet mindre trættende i længden. Det gælder selv på snævre og trange områder, som normalt er mere krævende, hvilket bidrager til et øget sikkerhedsniveau.

Mange af vores vinkelslibere er udstyret, med vores SensTech-teknologi. Med SensTech afbrydes strømmen øjeblikkeligt, hvis man fjerner hånden fra værktøjet - en meget sikrere dødmandsknapmetode, som kan udgøre forskellen i en farlig situation.

Sundhed og sikkerhed på byggepladsen er førsteprioritet hos os, og det værktøj, du vælger, kan gøre en stor forskel. Hiltis udvalg af vinkelslibere udnytter teknologiske innovationer til at levere de sikreste og mest pålidelige værktøjer, der kan hjælpe dig med at minimere risikoen og forbedre produktiviteten.