VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

Ikke alle ankre er ens

16-03-2026
Hilti
Læsetid: < 5 minutter
Testimonials

Vi ved alt, hvad der er værd at vide om ankre – fra betonskruer, som kan genanvendes, til vores adaptive momentsystem, som er designet til at sikre korrekt montage af ankre. Derfor synes vi, at det er på høje tid at dele ude af nogle skæve og vidunderlige fakta om vores fastgørelser...

Vidste du, at ...

Den første ETA-godkendelse nogensinde blev givet til vores Hilti HST ekspansionsanker

I 1998 blev vores HST ekspansionsanker det første anker nogensinde, der blev ETA-godkendt til revnet beton. Den nuværende HST3 er en videreudvikling af succesen Hilti HST og har nu en endnu højere bæreevne. HST3 opfylder let de mest krævende designkrav, fx minimale kantafstande og indbyrdes afstande, takket være den optimerede coating, den innovative segmentgeometri og den høje stålkvalitet.

Hilti HUS3-H 14 betonskruen kan genbruges op til 100 gange i frisk beton

Denne justerbare betonskrue øger produktiviteten, fordi den kræver kortere boretid og færre arbejdstrin end traditionelle ankre. Den har tre forankringsdybder, som giver maksimal fleksibilitet i designet. Derudover kan vores HUS3-H 10 betonskrue, der er makker til HUS3-H 14, genbruges op til 40 gange i frisk beton, og hele systemet er DiBt-godkendt. HUS3-porteføljen er nu også ETA-godkendt, så du ikke behøver at rengøre borehullet før montering af skruen. Det gør installationen betydeligt hurtigere og mindsker håndværkernes udsættelse for skadeligt borestøv.

Fun fact: Vores HUS2-anker har ETA-godkendelse og har tekniske data for genanvendelse i frisk beton.


Se vores udvalg af fastgørelser