Sådan får du byggepladsen til at bruge ny software
Selvom mange i byggebranchen er trygge ved at tage ny software i brug, kan det for nogle være en udfordring. Her er et par tips til at håndtere forandringen.

Sådan får du byggepladsen til rent faktisk at bruge ny software
Innovation i byggebranchen er ikke længere et tilvalg men et krav. De fleste i branchen er åbne for nye værktøjer og lærer løbende, hvordan de kan arbejde bedre og hurtigere.
Alligevel er der en vis modstand mod ny teknologi, som forhindrer virksomheder i at få det fulde udbytte. Uanset om det skyldes manglende tekniske kompetencer, gamle vaner eller travlhed på byggepladsen, kan du med følgende metoder få dine teams til rent faktisk at bruge den nye software.

Sæt realistiske mål
Det er en realitet i byggebranchen, at en del af medarbejderne ikke er vant til digitale værktøjer og måske mangler træning eller kompetencer til at bruge dem korrekt. Men du har ikke brug for et team af IT-eksperter. Det er nok, at medarbejderne føler sig trygge ved at bruge teknologien.
Det betyder, at du kan nøjes med at opkvalificere i et passende omfang uden at igangsætte et omfattende træningsprogram, som risikerer at virke afskrækkende og hæmme brugen af den nye software.

Start i det små og skalér op
Nøglen til at få teamet med og skabe reel opbakning er at starte i det små. Der er ingen grund til at introducere alle funktioner på én gang. Begynd med én funktion, som er nem at forstå og giver tydelig værdi.
Du kan for eksempel starte med standardiserede byggepladsinspektioner med en enkel godkendelsesproces. Eller lade alle opgaver blive tildelt via deres enheder og bede dem sende billeder tilbage, når arbejdet er færdigt.

Fremhæv fordelene
På alle stadier er det vigtigt at fremhæve, hvordan software gavner dit team. De skal forstå, hvorfor det er vigtigt at lære og bruge teknologien, så de bliver motiverede til det.
Hvis du kan vise, hvordan løsningen sparer tid, reducerer administration og gør deres arbejde lettere, vil det i høj grad øge brugen. En positiv tilgang er lige så vigtig som de praktiske færdigheder.

Implementér træning og løbende læring
Når du introducerer software til byggepladsen, bør du sikre ensartet træning og tid til læring. Medarbejderne har brug for tid til at vænne sig til systemet, afprøve det og stille spørgsmål. Hvis processen forhastes, eller forklaringen er utilstrækkelig, risikerer du forvirring eller manglende engagement.
Det er også vigtigt løbende at følge op og høre, hvordan softwaren fungerer i praksis. Brug deres feedback til at justere arbejdsgange og optimere brugen, så løsningen bliver så effektiv som muligt.

Gå forrest som et godt eksempel
Afslutningsvis bør ledelsen og formænd gå forrest som gode eksempler. Deres adfærd og arbejdsmoral sætter standarden for hele byggepladsen. Det gælder også, når det kommer til teknologi.
Dine ledere skal være ambassadører for den nye software og aktivt fremhæve dens fordele over for teamet. Når digitale værktøjer forankres i virksomhedens kultur fra toppen, fjerner det tvivl og sikrer, at alle tager løsningen til sig.
Opdag de nyeste softwareløsninger til byggebranchen fra Hilti
Hilti tilbyder en række softwareløsninger til byggebranchen, som er nemme at bruge og implementere på byggepladsen. Kontakt vores team i dag for at høre mere om, hvordan de kan hjælpe med at øge produktiviteten, reducere spild og effektivisere dine arbejdsgange.