Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vedligeholdelse af værktøj

03-03-2026
Hilti
Læsetid: < 5 minutter
Testimonials

Dit værktøj er en af de vigtigste investeringer, du kan foretage som entreprenør, og det betaler sig at holde det i god stand, opbevare det sikkert og tjekke det jævnligt.

VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJ

Sådan forlænger du levetiden på dine elværktøjer

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde sit værktøj?

At passe på sit værktøj er først og fremmest en effektiv måde at reducere omkostningerne på byggepladsen og sikre værdi for pengene i alle sine arbejdsopgaver.

Dit værktøj er en af de vigtigste investeringer, du kan foretage som entreprenør, og det betaler sig at holde det i god stand, opbevare det sikkert og tjekke det jævnligt.

På den måde kan du få din investering til at række så længe som muligt og begrænse behovet for dyre reparationer. Forebyggende vedligeholdelse af dit værktøj er derfor kernen i at sikre, at du får så meget værdi for pengene som muligt ud af dit værktøj. 

Læs mere her

Rengøring

Rutinemæssig rengøring er en effektiv måde at forlænge dine værktøjers levetid på, forhindre uventet nedetid og reducere sikkerhedsrisici - hvilket potentielt kan spare dig penge på flere måder.

Når værktøjet er kølet af, er der nogle effetkive metoder, du kan bruge til at rengøre dit værktøj på blot 2-3 minutter:

  • Fjern groft snavs med en børste eller en fugtig klud

  • Brug lufttryk, hvis der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger mod risikoen for støv

  • Skrab snavs af med en spatel, men pas på ikke at beskadige værktøjet

  • Fjern fedt eller andre rester med en fugtig klud

I alle tilfælde, hvor du bruger en fugtig klud, skal du sikre dig, at der ikke løber væske ind i værktøjet, og at værktøjet er helt tørt, før du bruger det igen.

Hvis disse metoder ikke virker, kan du prøve mere avancerede rengøringsmetoder, som involverer kemiske rengøringsmidler som universalrengøringsmidler eller desinficerende væsker.

Selv om disse kan være effektive, skal man være forsigtig, da kemikalier som hydrogenperoxid, klorbaserede fungicider, sanitetsrens, syre/citronsyre, afkalkningsmidler eller affedtningsmidler kan beskadige det værktøj, man forsøger at vedligeholde.

Opbevaring

Når du har rengjort dit værktøj, er det vigtigt at opbevare det korrekt, så dit hårde arbejde ikke går til spilde.

Det er selvfølgelig vigtigt, at dit værktøj er let tilgængeligt, men du har også brug for et sted, som:

  • Har en konstant temperatur og som ikke er iskoldt

  • Er tørt og ventileret

  • Giver dig mulighed for at opbevare værktøjet væk fra jorden, så det undgår jordfugtighed

  • Har plads til at opbevare batterier og ledninger

Hvis du kun har mulighed for at opbevare dit værktøj i et rum med frostgrader, bør du lade det varme op i et varmere område, før du bruger det. Frost kan dog beskadige batterier permanent, så disse bør altid opbevares separat i et tempereret miljø.

Endelig kan du med fordel opbevare dit værktøj i den originale sikkerhedsindpakning, hvis det er muligt. Dette hjælper med at beskytte det og forlænger levetiden.

Rutinemæssig kontrol

Når dit værktøj er rengjort og korrekt opbevaret, kan det være en fordel at etablere en rutine for vedligeholdelseskontrol. Det daglige arbejde er vigtigt, men det er også afgørende regelmæssigt at tjekke værktøjets generelle tilstand.

Uanset hvor meget du passer på, vil værktøjet naturligvis blive slidt ned med tiden, og der vil derfor være behov for reparationer. Ved at opdage tegn på slid tidligt kan du udføre forebyggende vedligeholdelse – en langt billigere løsning end dyre nødreparationer eller i værste fald en fuldstændig udskiftning.

Dette gælder også for værktøjstilbehør som klinger, bor og andre forbrugsvarer. Slidte eller uhensigtsmæssige forbrugsvarer kan udgøre en sikkerhedsrisiko og potentielt beskadige værktøjet. Derfor er det vigtigt at kontrollere og udskifte dem regelmæssigt for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.