Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

De 5 største sikkerhedsrisici på byggepladsen

25-08-2026
Hilti Team
Læsetid: < 5 minutter
Article

Sikkerhed og arbejdsmiljø er afgørende på enhver byggeplads. Her gennemgår vi de største sikkerhedsrisici i byggeriet, som kan udgøre en fare for både dig og dit team på byggepladsen.

Fremhævet i: Hilti Stories: Hiltis arbejde for at forbedre sikkerheden for kunderne. Indeholder: Illustration af kundesikkerhed

De 5 største sikkerhedsrisici på byggepladsen

Et sikkert arbejdsmiljø er grundlaget for en effektiv og produktiv byggeplads. Manglende fokus på sikkerhed kan få alvorlige konsekvenser, både for medarbejderne og for virksomheden.

Derfor har vi samlet de fem største sikkerhedsrisici i byggeriet og gode råd til, hvordan de kan håndteres.

Person på stillads med sikkerhedsline og Hilti TE 6-22 batteridrevet borehammer. Med udsigt over byggeplads med kraner og blå himmel i baggrunden.

Faldulykker ved arbejde i højden

Fald ved arbejde i højden er en af de største sikkerhedsrisici i byggebranchen og en af de hyppigste årsager til alvorlige personskader og dødsulykker på arbejdspladsen. Risikoen kan blandt andet skyldes:

  • Ustabile eller utilstrækkeligt sikrede stiger

  • Manglende rækværk eller afspærring

  • Utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr

  • Mangelfuld instruktion og sikkerhedsoplæring

  • Manglende arbejdsplatforme eller sikre adgangsveje

Disse risici er særligt relevante i byggebranchen, hvor medarbejdere ofte arbejder i højden, betjener maskiner og udfører opgaver i omgivelser med mange potentielle farer. Derfor er det afgørende at prioritere sikkerhed ved arbejde i højden for at forebygge ulykker og skabe et sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen.

Kunde transporterer en Hilti Fleet-levering.

Risiko for påkørsel og sammenstød på byggepladsen

En anden væsentlig sikkerhedsrisiko i byggebranchen er risikoen for at blive ramt af køretøjer, maskiner eller andre genstande i bevægelse. På byggepladser er der konstant aktivitet, og medarbejdere kan blive udsat for en række potentielle farer, herunder:

  • Nedfaldende materialer og genstande

  • Maskiner i bevægelse

  • Køretøjer på byggepladsen

For at reducere risikoen bør der etableres effektive sikkerhedsforanstaltninger, som kan forhindre eller opfange nedfaldende genstande, især ved arbejde på større bygninger og i højden. Samtidig er det vigtigt at afmærke og adskille gang- og trafikområder tydeligt, så medarbejdere og køretøjer kan færdes sikkert på byggepladsen. Alle medarbejdere bør desuden være instrueret i at følge de markerede ruter og gældende sikkerhedsprocedurer.

Elektriker arbejder med elektriske kabler og ledninger.

Risiko for elektrisk stød

Elektricitet udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko på byggepladsen. Derfor er det vigtigt at beskytte medarbejdere mod kontakt med strømførende ledninger, installationer og elektrisk udstyr. Risikoen er særligt høj ved renoveringsprojekter, hvor eksisterende kabler, ledninger og elinstallationer kan være skjulte eller vanskelige at identificere.

For at reducere risikoen for elektrisk stød bør du:

  • Behandle alle ledninger og elektriske installationer som strømførende, indtil det modsatte er dokumenteret.

  • Sikre, at kun kvalificerede elektrikere udfører elektrisk arbejde.

  • Gennemføre regelmæssige eftersyn af elektrisk udstyr, kabler og sikkerhedsforanstaltninger.

  • Undgå vandansamlinger i nærheden af elektriske installationer og udstyr.

Når der arbejdes med elektricitet, er en stærk sikkerhedskultur afgørende. Ved at være opmærksom på potentielle risici og følge de gældende sikkerhedsprocedurer kan medarbejdere bidrage til en mere sikker byggeplads for alle.

Installatør monterer kabler, installationsrør og gevindstænger over hovedhøjde med Hilti BX 3-22 batteridrevet boltepistol på en byggeplads.

Forkerte løft og manuel håndtering

Løft, transport og håndtering af materialer er en naturlig del af hverdagen på byggepladsen. Men gentagne tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan øge risikoen for belastningsskader og andre arbejdsrelaterede skader.

For at reducere risikoen ved manuel håndtering kan du blandt andet:

  • Bruge hjælpemidler som palleløftere, rullevogne og løfteudstyr, hvor det er muligt.

  • Sikre tilstrækkelig plads til, at opgaver kan udføres sikkert uden unødige vrid, stræk eller løft.

  • Sørge for gode arbejdsforhold med tilstrækkelig belysning, stabile underlag og en ryddelig byggeplads.

  • Give medarbejderne den nødvendige tid til at udføre opgaver sikkert uden at skulle skynde sig.

  • Tilbyde relevant oplæring og løbende vejledning i korrekt løfte- og arbejdsteknik.

Teknologier og ergonomiske hjælpemidler kan også bidrage til at reducere belastningen på kroppen. Hilti EXO-S skuldereksoskelettet er udviklet til at aflaste medarbejdere ved arbejde over skulderhøjde og kan være med til at reducere belastningen på skuldre og nakke ved brug af tungt værktøj.

Medarbejder banker støv af hænderne på en byggeplads.

Langsigtede sundhedsrisici: Støv, asbest og vibrationer

Endelig er der en række langsigtede sundhedsrisici på byggepladsen, som kræver konstant opmærksomhed. Konsekvenserne opstår ofte gradvist over mange år, så jo tidligere du tager de nødvendige forholdsregler, desto bedre.

Det gælder blandt andet:

  • Støv – Støv på byggepladsen kan føre til alvorlige sygdomme som lungekræft, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og silikose.

  • Asbest – Asbest findes ofte i ældre bygninger og udgør en alvorlig risiko for medarbejdere, der arbejder med renovering eller nedrivning. Sygdomme relateret til asbest kan være årtier om at udvikle sig, hvilket gør korrekt håndtering og forebyggelse afgørende.

  • Vibrationer – Vibrationer er en daglig risiko for mange håndværkere, der arbejder med elværktøj. Langvarig eksponering kan føre til hånd-arm-vibrationssyndrom (HAVS), som påvirker nerver, blodkar, muskler og led i hænder og arme.

Valget af det rette værktøj kan være med til at reducere disse risici. Hiltis sortiment af elværktøj er udviklet med teknologier som Active Vibration Reduction (AVR) og integrerede støvudsugningssystemer, der hjælper med at beskytte brugerne og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø.

Ressourcer

Ressourcer

1- https://www.hse.gov.uk/mvr/topics/falls.htm

2-https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/construction-dust.htm

3-https://www.hse.gov.uk/asbestos/introduction/index.htm