Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vibrationer fra elværktøj: Hvad skal du være opmærksom på?

01-09-2026
Hilti Team
Læsetid: < 5 minutter
Hilti Innovations

Har du nogensinde tænkt over, hvilke elværktøjer der giver de største vibrationer? Læs om de mest vibrationsudsatte værktøjer, risiciene ved langvarig eksponering og hvordan du selv kan reducere risikoen med de rette arbejdsmetoder og værktøjer.

Bygningsarbejder anvender Hilti TE 3000-22 på en byggeplads.

Hvilke elværktøjer giver de største vibrationer, og hvad skal du være opmærksom på?

Vibrationer er en naturlig del af arbejdet med elværktøj. Næsten alle elværktøjer afgiver vibrationer i en eller anden grad, og langvarig eksponering kan føre til vibrationsskader på hænder og arme, som over tid kan medføre permanente skader.

Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge eller reducere risikoen ved vibrationer på arbejdspladsen. En løsning er at begrænse den tid, medarbejderne bruger værktøjet, men det kan samtidig påvirke produktiviteten på byggepladsen. En anden mulighed er at vælge mindre kraftfulde værktøjer med lavere vibrationsniveauer. Det er dog vigtigt at bruge det rette værktøj til opgaven, da et forkert værktøjsvalg også kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Den bedste løsning er ofte at vælge værktøjer med effektive vibrationsreducerende teknologier. På den måde kan du beskytte medarbejderne mod unødig belastning, uanset hvor mange vibrationer opgaven skaber, eller hvor længe værktøjet anvendes. Hiltis elværktøj er udviklet med teknologier som Aktiv vibrationsreduktion (AVR), der hjælper med at reducere vibrationerne og skabe et mere sikkert og komfortabelt arbejdsmiljø.

Værktøjer med de højeste vibrationsniveauer

De værktøjer, der vibrerer mest, er typisk dem, der bearbejder hårde materialer med høj hastighed. Det gælder værktøjer, der udsætter beton, murværk, metal og andre robuste materialer for gentagne slag, stød eller slibende påvirkninger for at bryde, skære eller forme dem.

Værktøjer i denne kategori omfatter blandt andet:

  • Mejselhamre og nedbrydningshamre

  • Borehamre (SDS)

  • Vinkelslibere

  • Kapsave

Værktøjer med moderat vibrationseksponering

En anden kategori af elværktøj, hvor brugeren kan blive udsat for betydelige vibrationer, er værktøjer, der anvendes i længere perioder eller til gentagne arbejdsopgaver. Disse værktøjer bruges ofte til bearbejdning af træ, rør og andre materialer, hvor en del af vibrationerne overføres fra værktøjet til brugerens hænder og arme under arbejdet.

Værktøjer i denne kategori omfatter blandt andet:

  • Bajonetsave

  • Motorsave

  • Rundsave

  • Stiksave

  • Excenterslibere

  • Remslibere

Hiltis teknologi til vibrationsreduktion hjælper med at skabe et sikrere arbejdsmiljø

Hiltis aktiv vibrationsreduktion (AVR) hjælper med at reducere eksponeringen for værktøjsvibrationer og øger sikkerheden på arbejdspladsen.

Hiltis sortiment af kraftfulde elværktøjer er udviklet til at begrænse skadelige vibrationer på flere måder. Det kan hjælpe virksomheder med at beskytte medarbejderne og overholde gældende arbejdsmiljøkrav.

Værktøj med lavere vibrationer

Mange Hilti-værktøjer leverer høj ydeevne, hvilket kan bidrage til at reducere den samlede vibrationseksponering. Selvom et mere kraftfuldt værktøj ofte genererer flere vibrationer, er det vigtigt også at tage arbejdstiden i betragtning.

Hvis en opgave kan udføres på halvdelen af tiden med et mere effektivt værktøj, kan den samlede eksponering for vibrationer være lavere. Derfor handler valget af værktøj ikke kun om vibrationsniveauet, men også om produktivitet og effektivitet.

Hilti kan hjælpe med at vælge den rette løsning til opgaven. Når målet er at minimere vibrationseksponeringen, kan et mere kraftfuldt værktøj i nogle tilfælde være den bedste løsning.

Aktiv vibrationsreduktion (AVR)

Gennem årtiers forskning og udvikling har Hilti udviklet teknologier til aktiv vibrationsreduktion (AVR). AVR kan reducere vibrationer markant sammenlignet med konventionelle værktøjer, hvilket gør det mere komfortabelt at arbejde i længere perioder. Afhængigt af værktøjet kan AVR fungere på forskellige måder:

  • Subchassis-systemer – Motoren er adskilt fra værktøjets ydre kabinet via et affjedret ophæng, som absorberer vibrationer, før de når brugeren.

  • Vibrationsdæmpere – Modvægte bevæger sig i modsat retning af vibrationerne og reducerer de vibrationer, der overføres til hænderne.

  • Afkoblede håndtag – Integrerede vibrationsdæmpere mellem værktøjet og håndtaget hjælper med at reducere brugerens eksponering for vibrationer.

Ved at vælge værktøj med aktiv vibrationsreduktion (AVR) kan virksomheder reducere vibrationseksponeringen uden at gå på kompromis med ydeevnen. Det bidrager til øget komfort, høj produktivitet og et mere sikkert arbejdsmiljø.

Se vores udvalg af Hilti Power Tools