Rotationslaser PR 30-HVS
- Laserstråle (rotationsniveau)
- Rotationshoved
- Måljustering
- Håndgreb
- Batterifrigøringstast
- Lithium-ion-batteri
- Batteritilstandsindikator
- Anvendelsesområde
- Grundplade med 5/8" gevind
Anvendelsesområde PR 30-HVS
- Tast og lysdiode for hældningstilstand
- Tast og lysdiode for stødvarselsfunktion
- LED-pile til elektronisk hældningsjustering
- Tast til elektronisk hældningsjustering (kun i forbindelse med hældningstilstand)
- Lysdiode for autonivellering
- Tænd/sluk-knap
- LED-overvågningstilstand (kun ved lodret automatisk justering)
- Lysdiode for batteriladetilstandsvisning
Betjeningspanel og lasermodtager PRA 30
- Lydstyrkeknap
- Hældning minus mod venstre eller med PRA 90 ned
- Automatisk justering / overvågningstilstand i lodret plan (dobbeltklik)
- Enhedsknap
- Hældning plus mod højre eller med PRA 90 op
- Tænd/sluk-knap
- Display
- Markeringsmærke
- Detektionsfelt
Display på lasermodtager PRA 30
- Afstandsvisning i forhold til laserplanet
- Lydstyrkevisning
- Enhedsknap
- Detektionsfelt
- Markeringsmærke
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Det beskrevne produkt er en rotationslaser med en roterende, synlig laserstråle, som kan betjenes af en enkelt person. Instrumentet er beregnet til beregning, overførsel og kontrol af vandrette højdeforløb, lodrette og hældende flader samt rette vinkler. Eksempler på anvendelsesformål er overførsel af meter- og højderids, bestemmelse af rette vinkler på vægge, lodret justering af referencepunkter eller udarbejdelse af hældende flader.
- Anvend kun et Hilti B 12⁄2.6 lithium-ion-batteri til dette produkt.
- Anvend kun Hilti C 4⁄12‑50 laderen til dette produkt.
Egenskaber
Rotationslaseren kan anvendes lodret, vandret og til hældninger.
Instrumentet har følgende driftstilstandsvisninger: Lysdiode for automatisk nivellering, lysdiode for hældningstilstand, lysdiode for overvågningstilstand og lysdiode for stødadvarsel.
Automatisk nivelleringDen automatiske nivellering sker, så snart du tænder for instrumentet. Lysdioder viser den aktuelle driftstilstand. Den automatiske nivellering er aktiv i området ±5° over det vandrette plan og kan deaktiveres med knappen

. Instrumentet kan opstilles på gulvet eller monteres på et stativ eller på egnede holdere.
Automatisk justeringDet automatiske justering gør det muligt for en person at justere laserplanet efter lasermodtageren. Rotationslaseren registrerer den pågældende orientering i:
- Vandret i forbindelse med det automatiske stativ PRA 90 og lasermodtager PRA 30.
- Hældning i forbindelse med lasermodtageren PRA 30, og som tilvalg ved hjælp af hældningsadapteren PRA 79.
- Lodret i forbindelse med lasermodtager PRA 30.
HældningsvinkelHældningen kan indstilles ved:
- Manuel indtastning af værdierne på lasermodtageren PRA 30
- Automatisk justering af rotationslaseren mod lasermodtageren PRA 30
- Forindstilling af en hældning ved hjælp af hældningsadapteren PRA 79
Hældningsvinkler kan aflæses på lasermodtageren.
Overvågning ved lodret målingI forbindelse med lasermodtageren PRA 30 overvåger rotationslaseren laserplanets orientering. Ved afvigelse af orienteringen standser laserrotationen i 40 sekunder. I dette tidsrum korrigerer instrumentet alle fejl, der er opstået på grund af temperatursvingninger, vind eller andre påvirkninger. Efter den automatiske korrektion starter laserrotationen igen. Efter behov kan overvågningsfunktionen deaktiveres.
Automatisk slukningDer slukkes automatisk, når der ikke opnås nogen nivellering, fordi laseren:
- Hælder mere end 5° i forhold til det vandrette plan (undtagen i hældningstilstand).
- Er bragt ud af lod på grund af rystelser eller stød.
Når instrumentet er slukket, deaktiveres rotationen, og alle lysdioder blinker.
StødvarselHvis laseren kommer ud af niveau under brugen, skifter instrumentet til advarselstilstand ved hjælp af den integrerede stødvarslingsfunktion. Stødvarselsfunktionen aktiveres først to minutter efter, at nivelleringen er gennemført. Hvis der i løbet af disse 2 minutter trykkes på en knap på betjeningspanelet, varer det igen to minutter, før stødvarslingsfunktionen aktiveres. Hvis laseren befinder sig i advarselstilstand:
- stopper rotationshovedet.
Stødvarslingsfunktionen kan deaktiveres via knappen

, hvis underlaget ikke er modstandsdygtigt over for rystelser, eller der arbejdes i hældningstilstand.
Lasermodtager/fjernbetjening
Hilti lasermodtageren viser digitalt afstanden mellem den indkommende laserstråle (laserplan) på detektionsfelt og markeringsmærket på lasermodtageren. Laserstrålen kan også modtages over længere afstande. PRA 30 kan anvendes som lasermodtager og fjernbetjening til rotationslaseren. Enhedssystemet og enheden kan indstilles.
Parring af tilbehør og instrumentParring er trådløs allokering af tilbehør og instrumenter til hinanden.
Rotationslaseren og lasermodtageren er parret ved levering. Dermed er det sikret, at man kan arbejde uden forstyrrelser i nærheden af andre trådløst styrede enheder.
Yderligere lasermodtager eller automatiske stativer PRA 90 er ikke klar til brug uden parring.
Lysdiodeindikatorer
Rotationslaseren er udstyret med lysdiodeindikatorer.
Tilstand
|
Betydning
|
Alle lysdioder blinker
|
Der blev stødt til instrumentet, instrumentet har mistet sin nivellering, eller instrumentet har en fejl.
|
Lysdiode for automatisk nivellering blinker grønt
|
Instrumentet er i nivelleringsfasen.
|
Lysdiode for automatisk nivellering lyser grønt
|
Instrumentet er nivelleret/er i korrekt drift.
|
Lysdioden for stødvarsel lyser orange
|
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret.
|
Lysdiode for hældningsvisning blinker orange
|
Justering af den hældende flade.
|
Lysdioden for hældningsvisning lyser konstant orange
|
Hældningstilstand er aktiveret.
|
Lysdiode for overvågning blinker orange
|
Instrumentet justerer laserplanet efter referencepunktet (PRA 30).
|
Lysdiode for overvågning lyser konstant orange
|
Instrumentet er i overvågningstilstand. Justering efter referencepunktet (PRA 30) korrekt.
|
LED-pile blinker orange
|
Instrumentet er i tilstanden elektronisk hældningsjustering, og PRA 30 modtager ikke nogen laserstråle.
|
LED-pile lyser konstant orange
|
Instrumentet er justeret korrekt efter PRA 30.
|
Venstre LED-pil lyser orange
|
Drej instrumentet med uret.
|
Højre LED-pil lyser orange
|
Drej instrumentet mod uret.
|
Ladetilstandsvisning på lithium-ion-batteri
Lithium-ion-batteriet er forsynet med en ladetilstandsindikator.
Tilstand
|
Betydning
|
4 lysdioder.
|
Ladetilstand: 75 % til 100 %
|
3 lysdioder lyser.
|
Ladetilstand: 50 % til 75 %
|
2 lysdioder lyser.
|
Ladetilstand: 25 % til 50 %
|
1 lysdiode lyser.
|
Ladetilstand: 10 % til 25 %
|
1 lysdiode blinker.
|
Ladetilstand: < 10 %
|
Under arbejdet vises batteriets ladetilstand på instrumentets betjeningspanel.
I standbytilstand kan ladetilstanden vises ved at berøre frigøringsknappen.
Under opladningen vises ladetilstanden på batteriet (se brugsanvisningen til laderen).
Leveringsomfang
Rotationslaser PR 30-HVS A12, lasermodtager/fjernbetjening PRA 30 (03), 2 batterier (AA-cellebatterier), lasermodtagerholder PRA 83, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i
Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA:
www.hilti.com