DD AF-CA
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
記号の説明
警告表示
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:本書の記号
本書では、以下の記号が使用されています:![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品に表示されている記号
ステータス表示
製品には以下の記号が使用されています:![]() |
サービスインジケーター |
製品により異なる記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
交流 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
直径 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
無線データ転送 |
安全
電動工具の一般安全注意事項

安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。
安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール(電源コード使用)またはバッテリーツール(コードレス)を指します。
作業環境に関する安全
- 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。 ちらかった暗い場所での作業は事故の原因となります。
- 爆発の危険性のある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では電動工具を使用しないでください。 電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
- 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。 作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
- 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。 調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままでは、けがの原因となる恐れがあります。
- 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。 足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。 これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。
- 作業に適した作業着を着用してください。 だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。 髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。
- 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。 吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。
- 電動工具の取扱いに熟練している場合にも、正しい安全対策を遵守し、電動工具に関する安全規則を無視しないでください。 不注意な取扱いは、ほんの一瞬で重傷事故を招くことがあります。
- 無理のある使用を避けてください。 作業用途に適した電動工具を使用してください。 適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
- スイッチが故障している場合には、電動工具を使用しないでください。 スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
- 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には電源プラグをコンセントから抜き、および/または脱着式のバッテリーを取り外してください。 この安全処置により、電動工具の意図しない始動を防止することができます。
- 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。 電動工具に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用は避けてください。 未経験者による電動工具の使用は危険です。
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
ダイヤモンドドリルに関する安全上の注意
- 水を使用する必要がある穿孔作業を行う際は、作業領域から水を除去するか、あるいは水を受ける容器を使用してください。 このような事前処置により作業領域を乾燥した状態に保ち、感電の危険を低減します。
- 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、絶縁されたグリップ面を掴んで電動工具を使用してください。 先端工具が通電状態の配線と接触すると電動工具の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- ダイヤモンドコアドリルによる穿孔の際は耳栓を着用してください。 騒音により、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- 先端工具がブロックした場合は、それ以上先端工具を送ることをしないで電動工具をオフにします。 先端工具が噛んだことの原因を突き止め、その原因を取り除いてください。
- 作業材料に食い込んでいるダイヤモンドドリルを再スタートする際は、スイッチをオンにする前に先端工具が問題なく回転するか確認してください。 先端工具は噛んでいると回転せず、そのため工具の過負荷、あるいはダイヤモンドドリルが作業材料から外れる原因となることがあります。
- アンカーおよびネジによりドリルスタンドを作業材料に固定する際は、使用するアンカー具が機械の使用中それを保持できるものであることを確認してください。 作業材料が抵抗力のないものあるいは多孔性のものである場合は、アンカーが抜けてドリルスタンドが作業材料から外れる可能性があります。
- 壁面あるいは天井を貫通させて穿孔作業を行う場合は、反対側の作業領域およびそこにいる人員に危険が及ぶことがないか、注意してください。 コアビットが穿孔穴から突出して、コアが反対側に落下する可能性があります。
- この工具は、水を供給しての上向き穿孔には使用しないでください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
その他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本体の加工や改造は絶対に行わないでください。
- 本体は、体の弱い人が指示を受けずに使用するには向いていません。
- 本体は子供の手が届かないところに保管してください。
- 回転部分には手を触れないでください。 本体の電源は必ず作業場で入れてください。 回転部分、特に回転している先端工具は負傷の原因となります。
- ノロに皮膚が触れないようにしてください。
- 含鉛塗料、特定の種類の木材、コンクリート/石材、石英を含む岩石、鉱物および金属などの母材から生じた粉じんは、健康を損なう危険があります。作業者や近くにいる人が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤(クロム塩酸、木材保護剤)が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が取り扱うようにしてください。できるだけ有効な集じん装置を使用してください。これには、本電動工具に適した Hilti 推奨の木材および/または鉱物粉じん用可動集じん装置を使用してください。作業場の換気に十分配慮してください。それぞれの粉じんに適した防じんマスクの着用を推奨します。処理する母材について、各国で効力を持つ規定を遵守してください。
- ダイヤモンドコアドリルおよびダイヤモンドコアビットは重いので注意してください。身体の一部を挫傷する危険があります。本体使用中、作業者および現場で直近に居合わせる人々は保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋、安全靴を着用しなければなりません。
- 本体がドリルスタンドに正しく固定されていることを確認してください。
- 必ずドリルスタンドにエンドストップが取り付けられていることを確認してください。エンドストップが取り付けられていないと、安全に関わるエンドストップ機能が正しく作動しません。
- 先端工具がチャック機構に適合し、チャック内にしっかりと固定されていることを確認してください。
- コンセント口が数個付いている延長コードに、複数の機器を同時に接続して使用しないでください。
- 本体は、必ずアース線付きの十分な長さの主電源に接続して使用してください。
- 作業を開始する前に、作業場に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを金属探知機などで調査してください。 例えば、作業中に誤って先端工具が電線に触れると、本体の金属部分とケーブルが通電する可能性があります。この場合、感電による重大な事故が発生する危険があります。
- キャリッジを動かす際に電源コードが損傷しないように注意してください。
- 本体を作動させる場合は、必ず同梱の漏電遮断器を使用してください(漏電遮断器のない装置は決して絶縁変圧器なしで使用しないでください)。ご使用前には毎回、漏電遮断器を点検してください。
- 本体の電源コードを定期的に点検し、コードに損傷がある場合は認定を受けた修理スペシャリストに交換を依頼してください。 電動工具の電源コードが損傷した場合は、専用の承認された交換用電源コードと交換してください。交換用電源コードはヒルティサービスセンターにご注文ください。 延長コードを定期的に点検し、損傷がある場合は交換してください。 作業中、損傷した電源コード、延長コードには触れないでください。 電源プラグをコンセントから抜きます。 損傷した電源コードや延長コードは感電の原因となり危険です。
- 本体は、決して汚れた状態あるいは濡れた状態で使用しないでください。 本体表面に埃(特に導電性の物質)が付着していたり、あるいは濡れていると、好ましくない条件下においては感電の原因となることがあります。したがって特に導電性のある物質に対する作業を頻繁に行う場合は、定期的に Hilti サービスセンターに本体の点検を依頼してください。
- 穿孔作業は現場監督者の許可を得て行ってください。 建物およびその他の構造物への穿孔作業、特に鉄筋または鉄骨梁の除去は静力学に影響を及ぼします。
- 転倒を防止するために、ドリルスタンドが正しく固定されていない場合にはドリルスタンドに取り付けた本体を必ず最低位置にしてください。
- 電源および延長ケーブル、吸引およびバキュームホースを回転部分から遠ざけてください。
- 湿式穿孔での上向きの施工時には、湿式バキュームクリーナーに接続した水処理システムを必ず使用してください。
- 上向きの施工時には、追加の固定具なしでのバキュームによる固定は禁止されています。
- バキュームベースプレート(アクセサリー)を接続して水平方向の穿孔作業をする場合には、必ずドリルスタンドを固定させるための付加的な措置を施してください。
製品の説明
各部名称および操作エレメント

- ダイヤモンドコアドリルの給水コック
- ダイヤモンドコアドリルへのホース接続
- 給水ホースの接続部
- ドリルフィードユニット
- 操作パネルおよび表示ディスプレイ
- ドリルスタンド
- 電源および通信用プラグ接続
- ダイヤモンドコアドリル
操作パネルと表示ディスプレイ

- 非常停止 スイッチ
- サービスインジケーター
- ボタンと LED:手動モード
- ボタンと LED:CUT ASSIST モード
- LED 付き位置決めボタン
正しい使用
DD AF-CA ドリルフィードユニットは、Hilti が推奨するダイヤモンドコアドリルおよびドリルスタンドとともに自動ダイヤモンドコアドリルシステムを構成し、コンクリートや石材などの母材の湿式コア抜きに適しています。
DD AF-CA は必ずドリルスタンドに取り付けた状態で作動させる必要があります。
ドリルスタンドは、常にアンカーバーと適切なアンカーにより固定されていなければなりません。
DD AF-CA を使用するには、必ず少なくとも製品仕様に対応した冷却水供給システムに接続する必要があります。
本製品、アクセサリー、および先端工具の使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
本体標準セット構成品
DD AF-CA ドリルフィードユニット、固定用ネジ、取扱説明書操作パネルと表示ディスプレイ
非常停止 スイッチ |
非常停止を作動させる |
穿孔を直ちに停止させるには、非常停止 スイッチを押します。 ダイヤモンドコアドリルシステムはなお通電状態にありますが、非常停止を解除しなければ再作動させることはできません。 |
非常停止を解除する |
非常停止を解除するには、非常停止 スイッチを回して引き、続いてダイヤモンドコアドリルの ON/OFF スイッチを押します。 |
|
サービスインジケーター |
LED が赤色で点滅 |
過熱などの解消可能な不具合。「不具合解消」 の章をご覧ください。 |
LED が赤色で点灯 |
システムを主電源から切り離して改めて接続してください。「不具合解消」 の章をご覧ください。 |
|
![]() 手動モード ボタン (2) |
LED が点灯 |
ハンドルによる手動制御が有効。 |
LED が点灯しない |
CUT ASSIST による自動制御機構が有効。 |
|
![]() 手動モードでは水流が許可されています。供給された水はコアビットから流出します。 ![]() |
||
![]() CUT ASSIST ボタン (4)/ 威力設定 |
手動モードからの切り替えの際、CUT ASSIST はフルパワーで作動します。CUT ASSIST では水流は穿孔時まで許可されず、穴終端では水流が停止します。![]() ![]() |
|
3 個の LED が点灯 |
フルパワー(スイッチオン後の初期設定)。 |
|
2 個の LED が点灯 |
出力中程度(約 85%)。 |
|
1 個の LED が点灯 |
低出力(約 65%)。 |
|
![]() キャリッジ位置決め 表示 (6) |
2 つのボタンは CUT ASSIST モードにおいてのみ使用可能で、キャリッジの位置決めにのみ使用するものです(例:コアビットの取り付けのため)。CUT ASSIST モードではハンドルを取り外す必要があります。 |
|
LED 点灯 |
CUT ASSIST が有効、キャリッジを矢印ボタンで位置決めすることができます。 |
|
LED が点灯しない |
CUT ASSIST が無効、キャリッジはハンドルで位置決めする必要があります、または自動穿孔実施中。 |
|
LED 点滅 |
自動貫通検知が手動で無効にされました。母材を貫通しても、ダイヤモンドコアドリルは自動で穿孔を停止しません。 |
製品仕様
製品特性
製品世代 |
01 |
使用状態での重量 |
4.5 kg |
寸法 (長さ × 幅 × 高さ) |
361 mm x 193 mm x 133 mm |
出力電圧(DC) |
5 V |
出力電流 |
50 mA |
回転速度 |
0/min … 75/min |
最大許容水圧 |
≤ 6 bar |
最小水量 |
≥ 0.5 ℓ/min |
最高水温 |
≤ 30 ℃ |
絶縁クラス |
クラス I(アースが必要) |
保護等級(埃、水) |
IP 55 |
定格電圧
定格電圧 |
110 V |
220 V … 240 V |
380 V … 415 V |
---|---|---|---|
定格周波数 |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
定格電流 |
0.6 A |
0.4 A |
0.25 A |
ご使用前の作業準備
ドリルフィードユニットを取り付ける
入力電圧はダイヤモンドコアドリルの銘板の値と一致していなければなりません。110 V ドリルフィードユニットは、110 V ダイヤモンドコアドリルにしか接続できません。ドリルフィードユニットは、必ず Hilti が推奨するダイヤモンドコアドリルに接続してください。純正

- キャリッジがドリルフィードユニットの取付けに適したものであるか点検してください。
- キャリッジロック機構によりキャリッジをロックします。
- ドリルフィードユニットをキャリッジに取り付けます。
- 固定用ネジをキャリッジを通してドリルフィードユニットに差し込みます。
- 固定用ネジを手で締め付けます。
- ハンドルを取り外します。
- ウォーターホースとダイヤモンドコアドリルを接続します。
- 給水ホースをドリルフィードユニットに接続します。
- ドリルフィードユニットとキャリッジとの機械的な接続を点検します。
電気接続を確立する
- 接続ソケットと接続ケーブルの保護カバーを取り外します。
- 接続ケーブルをソケットに接続します。
水冷を確認する
ご使用方法
コア抜きを実施する
CUT ASSIST の作動原理
CUT ASSIST モードでは、ダイヤモンドコアドリルの
- コアビットは停止した状態で穿孔対象まで移動します。システムが表面を検知し、コアビットを表面から少し間隔をおいて位置決めします。
- 水流がロック解除され、コアビットは低速の穿孔開始速度で回転し始めます。
- コアビットが穿孔対象の表面に接触し、システムは適切な穿孔開始深さに達するまで穿孔開始速度で穿孔を行います。
コアビットが鉄筋に接触すると、自動的に Iron Boost 機能が有効になります。出力は、鉄筋を切断できるものに調整されます。薄い鉄筋は条件によっては検知されず、Iron Boost 機能が有効にならないこともあります。
小さい直径での穿孔開始
直径が 202 mm(8 インチ)未満のコアビットでは、きわめて弱い押し付け力で設定された穿孔速度で穿孔を開始することをお勧めします。→ コアビットが回転を開始(第 2 段階)した後、ダイヤモンドコアドリルの

穿孔対象にガイドがある場合の穿孔開始
穿孔対象に既にコアビットのガイドがある場合は、穿孔開始ステージをスキップして直接最適な速度と出力で穿孔することをお勧めします。→ コアビットが回転を開始(第 2 段階)した後、ダイヤモンドコアドリルの

デプスゲージ
止まり穴穿孔では、キャリッジがデプスゲージに接触するとドリルフィードユニットは直ちに停止します。自動貫通検知
デプスゲージを使用しない貫通穿孔では、コアビットは貫通位置の約 3 cm 上方へ送られます。コアビットは穿孔の終了時に自動的に後退して、コアビットの先端だけが穿孔穴に残るようになります。給水は自動的に停止されます。
自動貫通検知を無効にする
非常に深い穿孔を行う場合、あるいは空隙部が存在する可能性のある不均一な母材に穿孔する場合などには、自動貫通検知を無効にすることができます。ボタンを押します。
および
ボタンを同時に押します。
- キャリッジ位置決め LED 表示が点滅します。
- 自動貫通検知は無効です。
- キャリッジ位置決め LED 表示が点滅します。
CUT ASSIST による穿孔
ボタンを押して水流を有効にします。
- 水はコアビットから流出します。
- 水はコアビットから流出します。
ボタンを押して CUT ASSIST モードを有効にします。
- 必要に応じて、
ボタンを使用して出力を調整します。
- 「CUT ASSIST の作動原理」の章の記述に従って穿孔を開始します。
手動モードでの穿孔
ボタンを押します。
- 水流が有効になり、冷却水がコアビットから流出します。
- 水流が有効になり、冷却水がコアビットから流出します。
- ダイヤモンドコアドリルの取扱説明書の記述に従って穿孔を行います。
低温時の休憩と保管
温度が 4 °C (39 °F) 未満の場合、1 時間以上の休憩あるいは保管の前に、水回路内の水分を圧縮エアで吹き飛ばす必要があります。- 給水ホースをドリルフィードユニットから外します。
- ダイヤモンドコアドリルの給水コックを開きます。
- 3 ウェイバルブを湿式穿孔 位置にします。
ボタンを押します。
- 圧縮エア(最大圧力:3 bar)で水回路から水分を吹き飛ばします。
ドリルフィードユニットを取り外す

- ドリルフィードユニットの接続ケーブルを、ダイヤモンドコアドリルの接続ソケットから引き抜きます。
- 接続ケーブルと接続ソケットに保護カバーを取り付けます。
- ダイヤモンドコアドリルへのウォーターホースを外します。
- キャリッジロック機構によりキャリッジをロックします。
- ドリルフィードユニットが誤って落下しないように保持し、固定用ネジを緩めます。
- ドリルフィードユニットを取り外します。
手入れ、搬送および保管
手入れと保守
手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
搬送および保管
搬送- 本製品は先端工具を装着した状態で搬送しないでください。
- 搬送の際に確実に固定されているか確認してください。
- 搬送の後にはその都度、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。
- 本製品は、必ず電源プラグを抜いた状態で保管してください。
- 本製品は、乾燥している場所に、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 長期にわたっての保管の後には、目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについて問題なく機能することを点検してください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。DD-AF CA は作動可能状態でない
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
![]() |
ダイヤモンドコアコアドリルへのプラグ接続の不具合。 |
|
![]() |
非常停止が押された。 |
|
![]() |
電源故障 – 電源で電力供給の遮断が発生している。 |
|
DD-AF CA は作動可能状態
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
![]() |
温度超過。 |
|
![]() |
電源故障 – 電源で電力供給の遮断が発生している。 |
|
![]() |
ダイヤモンドコアビットが母材を噛んだ。 |
|
![]() |
ダイヤモンドコアビットが母材を噛んだ。 |
|
ダイヤモンドコアドリルの漏電遮断機がオンのとき、ドリルフィードユニットの LED が点灯しない。 |
プラグ接続の不具合または汚れ。 |
|
電源コードをダイヤモンドコアドリルに接続できない。 |
プラグ接続の汚れ。 |
|
ドリルフィードユニットを取り付けられない。 |
固定用ネジのねじ込みブッシュに異物が詰まっている |
|
ハンドルが回らない。 |
キャリッジロック機構が閉じている。 |
|
キャリッジのブロック。 |
|
|
水流が少なすぎる。 |
ダイヤモンドコアドリルの給水バルブの故障あるいはブロック。 |
|
ドリルフィードユニットのモーターは作動するがキャリッジが動かない。 |
ドリルフィードユニットの取り付けが正しくない。 |
|
Cut Assist モードが有効にならない。 |
ダイヤモンドコアコアドリルへのプラグ接続の不具合。 |
|
非常停止が押された。 |
|
|
穿孔が遅くなる、あるいは停止する。 |
ダイヤモンドコアビットの故障(目つぶれ、セグメント損傷)。 |
|
プラグ接続の不具合またはコードの故障。 |
|
|
ダイヤモンドコアビットが動かない。 |
|
|
冷却が不十分。 |
|
|
中空煉瓦、地面あるいは自然石などの柔らかい母材に移行したため穿孔目標に達する前に停止。 |
|
廃棄

RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)

本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
その他の情報
適合宣言
適合宣言製造者は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な法規と有効な標準規格に適合していることを宣言します。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
製品データ
ドリルフィードユニット |
DD AF-CA |
製品世代: |
01 |
製造番号: |
1‒99999999999 |