POS 15/18
 Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Konventionen
Warnzeichen
Folgende Warnzeichen werden in der Dokumentation Ihres Tachymeters verwendet:|  | Warnung vor allgemeiner Gefahr | 
Piktogramme
Folgende Piktogramme werden in der Dokumentation Ihres Tachymeters verwendet:|  | Für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen | 
|  | Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen | 
|  | Abfälle der Wiederverwertung zuführen | 
Typographische Hervorhebungen
Die folgenden typographischen Merkmale heben in der technischen Dokumentation Ihres Tachymeters wichtige Textpassagen hervor:| 1 | Weiße Zahlen in schwarzen Quadraten verweisen auf die nummerierten Abbildungen am Dokumentanfang. Im Text der Bedienungsanleitung wird mit dieser Kennzeichnung auf das Bild mit der entsprechenden Nummer verwiesen. | 
| (1) | In Kreisen gesetzte Zahlen (Positionsnummern, Ortszahlen) kennzeichnen in Übersichtsbildern wichtige Produktbestandteile. In der Legende werden Produktbestandteile mit Hilfe der Positionsnummern erklärt. | 
| 1 | Einfache Zahlen in Abbildungen verweisen auf die entsprechenden Schritte innerhalb einer Anweisung im Text der Bedienungsanleitung. Diese Nummerierung ist nicht immer durchgängig, da in den Abbildungen nur auf diejenigen Schritte verwiesen wird, die durch das Bild veranschaulicht werden. | 
| ‚ ‛ | Bezeichnung von beschrifteten Tasten am Tachymeter. | 
| « » | Beschriftungen auf dem Tachymeter | 
Beschreibung
Produktübersicht
Tachymeter-Frontseite
- Tragegriff
- Fokussierschraube
- Vertikaltrieb
- Horizontal- bzw. Seitentrieb
- Dreifußverriegelung
- Diopter
- Fernrohr mit Distanzmesser
- Objektiv
- Einweishilfe
- Bedientastatur
- Anzeige
Tachymeter-Rückseite
- Funkantenne
- Akkufachverriegelung
- Akkufach
- Dosenlibelle
- Okular
- Dreifußschraube
- Laserlot
Systembeschreibung
Achsen des Tachymeters
- Zielachse
- Stehachse
- Kippachse
Fernrohrlage
Damit sich die horizontalen Kreisablesungen dem Vertikalwinkel richtig zuordnen lassen, müssen zwei Fernrohrlagen unterschieden werden. Die Fernrohrlage gibt an, in welche Richtung das Fernrohr bei der Messung in Bezug zum Bedienfeld ausgerichtet ist (Drehung um die Kippachse).Wenn Sie Bedienfeld und Okular direkt vor sich haben, dann befindet sich das Gerät in Fernrohrlage 1.
Wenn Sie Bedienfeld und Objektiv direkt vor sich haben, dann befindet sich das Gerät in Fernrohrlage 2.
Winkelmesssystem
Vertikale und horizontale Kreisablesungen erfolgen mit diametralen "Absoluten Abgriffen". Grundsätzlich werden horizontale Kreisablesungen durch/###um? Instrumentalfehler wie Kippachsfehler, Zielachsfehler und Stehachsschiefe korrigiert und vertikale Kreisablesungen durch/###um? V-Index und Stehachsschiefe.Messprinzip
Das Gerät bestimmt aus jeweils zwei Kreisablesungen rechnerisch die Winkel.Zur Distanzmessung werden über einen sichtbaren Laserstrahl Messwellen ausgesandt, die an einem Objekt reflektiert werden. Aus diesen physikalischen Elementen werden Distanzen ermittelt.
Mit Hilfe der elektronischen Libellen (Kompensatoren) werden Geräteneigungen ermittelt und die Kreisablesungen korrigiert sowie aus der gemessenen Schrägdistanz, Horizontaldistanz und dem Höhenunterschied berechnet.
Der eingebaute Rechenprozessors kann alle metrischen und angloamerikanischen Distanzeinheiten konvertieren, also Meter, Fuss, Yard, Zoll usw. Der Vollkreis lässt sich durch die digitale Kreisteilung entweder in 360°-Sexagesimalteilung (° ’ ") oder in 400-Gon-Teilung darstellen.
Zweiachskompensator
 
    Sind die Achsen des Tachymeters nicht senkrecht bzw. waagerecht, führt das zu Fehlern bei Winkelmessungen.
Mit dem Zweiachskompensator werden die Restneigungen mit hoher Genauigkeit in Längs- und Querrichtung bestimmt. Durch rechnerische Korrektur wird gewährleistet, dass die Restneigungen keinen Einfluss auf die Winkelmessungen haben.
Distanzmessung
 
    Als Distanzmessziele können sowohl Prismen, Zielplatten und Reflexfolien als auch "normale" Oberflächen wie z.B. Betonwände verwendet werden. Für eine korrekte Distanzmessung müssen die entsprechenden Messziele richtig ausgewählt werden.
Prismenziele
 
    Prismenkonstante
Prismen haben immer eine Prismenkonstante, die vom inneren Lichtweg abhängt. Zuverlässige Distanzmessungen bzw. Bestimmungen von Zielpunktpositionen setzen voraus, dass das richtige Prisma mit der richtigen Prismenkonstante verwendet wird.Reflektorplatten und Reflexfolien als Messziel
Distanzen lassen sich auf Reflektorplatten messen, die mit Reflexfolie bestückt sind oder auf Reflexfolien, die auf geeignete Oberflächen geklebt wurden. Zuverlässige Distanzmessungen lassen sich bis etwa 300 m durchführen, vorausgesetzt, der Lasermessstrahl trifft im rechten Winkel auf die Reflexfolie."Normale" Oberflächen als Messziel
Der Lasermessstrahl misst auf "normale" Oberflächen, wie etwa Betonwände, ohne Hilfe eines spezifischen Reflektors. Normale Oberflächen sind nicht spiegelnde Oberflächen, die durchaus rau sein können. Die Reichweite ist abhängig von der Reflektivität der Zieloberfläche. Nur wenig reflektierende Oberflächen, wie z. B. blaue, rote oder grüne Farboberflächen, können die Reichweite verringern. 
    Reflektorstab
Mit Reflektorstäben kann auf Bodenpunkte gemessen werden. Die Reflektorstäbe sind entweder mit einem Reflektor und Reflexfolie oder mit einem Prisma ausgerüstet und besitzen oft eine Skalierung für die Reflektorhöhe.Höhenmessung
 
    Höhenmessungen werden mit Hilfe des Vertikalwinkels und der Schrägdistanz in Verbindung mit der Instrumentenhöhe und der Reflektorhöhe berechnet.
Einweishilfe
Die Einweishilfe besteht aus einer Austrittsöffnung am Fernrohr, aus der je zur Hälfte grünes und rotes Licht austritt. Es gibt vier Einstellungen. 
    | Zustand | Bedeutung | 
|---|---|
| Ausgeschaltet | Einweislicht ausgeschaltet | 
| Blinkfrequenz ‒ langsam | Langsames Blinken | 
| Blinkfrequenz ‒ schnell | Schnelles Blinken | 
| Blinkfrequenz ‒ auto | Blinken nur bei Verlust der Verbindung zum Prisma | 
Eine Person befindet sich genau in der Ziellinie, wenn sie beide Farben gleichzeitig sehen kann.
Laserpointer
Der Lasermessstrahl (Laserpointer) kann dauerhaft eingeschaltet werden.Beim Arbeiten im Innenbereich kann der Laserpointer zum Zielen verwendet werden bzw. die Messrichtung zeigen.
Im Außenbereich ist der Lasermessstrahl nur bedingt sichtbar und das Arbeiten mit Laserpointer häufig nicht praktikabel.
Datenpunkte
Hilti Tachymeter erzeugen aus den gemessenen Daten Messpunkte. In umgekehter Weise werden können vorhandene Datenpunkte zum Abstecken oder zur Stationsfestlegung verwendet werden.Um die Punktauswahl zu erleichtern und zu beschleunigen, können Sie zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Punktauswahl wählen.
Punktauswahl
Die Punktauswahl ist ein wichtiger Bestandteil eines Tachymetersystems, da aus den durchgeführten Messungen Punkte errechnet werden, und weil Punkte zum Abstecken, für Stationierungen, Orientierungen und Vergleichsmessungen immer wieder verwendet werden.- 
    Möglichkeiten der Punktwahl
    
- Aus einem Plan
- Aus einer Liste
- Durch manuelle Eingabe
Punkte aus einem Plan wählen
Punkte werden in der Grafik durch Tippen mit dem Finger bzw. durch Antippen mit einem Stift ausgewählt.###Teil einer ARBEIT«Wiederholt vorkommende Dialogelemente»
Softkeys in der FußleisteSchaltfläche ‘Abbr’
- Den aktuellen Dialog ohne Speichern verlassen.
- Zum vorherigen Dialog zurückkehren.